2506-下一代電動汽車比拼的,不僅僅是電池

Display portlet menu

2506-下一代電動汽車比拼的,不僅僅是電池

Display portlet menu

下一代電動汽車比拼的,不僅僅是電池

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

在燃油車時代,我們談論的是發動機的聲浪、機械結構的精妙。而在電動出行(e-mobility)的新時代,掌控一輛車的,不再是發動機,而是資料、演算法與電流的流動。

過去十年,我們見證了電動汽車電池技術的突破。但下一個十年,決定哪家汽車公司能在智慧電動時代勝出的,是三大核心能力:車載資料網路的重構、智慧座艙的進化、電源管理的智慧化。
 

5G-V2X的革命性突破

5G-V2X(5G Vehicle-to-Everything)是一種基於5G網路實現的車輛到一切通信技術,涵蓋車輛與車輛(V2V)、車輛與基礎設施(V2I)、車輛與行人(V2P)以及車輛與雲端(V2C)的交互。研究表明,5G-V2X提供超低延遲(1毫秒級)、高頻寬(1Gbps以上 )和增強的可靠性,遠超之前的專用短程通信(DSRC)技術。

但這不是單純的“連接快”,而是——

  • 安全提升:即時資料共用能預警潛在危險,如前方車輛急刹或路況變化,降低事故風險。
  • 交通效率:通過協調車輛運動,優化交通流,減少堵車。例如,5GAA(5G汽車協會)指出,這技術支援複雜消息交互,適用於L1至L5級自動駕駛。
  • 自動駕駛潛力:5G-V2X為高等級自動駕駛提供必要的資料支援,特別是在複雜城市環境中。

 
The Race to the Next Generation of EVs 
5GAA制定的高級駕駛用例和連接技術路線圖

這不僅僅是車聯網,這是在用5G-V2X為汽車建造一張“神經網路”。智慧汽車不是獨立進化,而是聯網進化。5G-V2X,是它邁向群體智慧的第一步。

智能座艙:不是螢幕的堆疊,而是人機交互的新紀元

我們見過太多的“平板車”——中控大螢幕、貫穿螢幕、副駕娛樂螢幕,似乎螢幕越多,座艙越智能。但真正的智慧座艙,不是硬體拼接,而是以“理解用戶”為核心的人機交交互操作系統(Cockpit OS)。

智慧座艙正邁入“感知驅動+語義理解”的時代。基於聲音+視覺+姿態+表情的多模態融合交互系統,正逐步替代傳統UI操作邏輯。更重要的是,GPT技術的落地讓車載大模型成為可能。我們正在構建座艙數字分身:能記住用戶喜好、駕駛習慣、家庭成員、甚至情緒變化。

想像一下,未來你對車說“導航去媽媽家,順路幫我買一束玫瑰”,車輛不僅能理解意圖,還能聯動地圖、電商、座艙氛圍系統、駕駛風格,自動執行。

這是從“智慧車機”到“有靈魂的夥伴”的跨越。

電源管理:不只是“續航焦慮”的解藥,而是能量智慧調度系統

一輛電動汽車中,電池幾乎是最大的成本和最複雜的系統。如何提升續航、降低能耗、保障安全?答案不僅在於電池材料,更在於電源管理的系統級智慧優化。

傳統BMS(電池管理系統)關注的是“測溫、測壓、平衡”。而新一代智慧BMS系統,是一個融合熱管理、電池健康預估、負載調度的AI控制中樞。


The Race to the Next Generation of EVs 

這一系統的幾個關鍵能力正在重塑電動車的能量邏輯:

  • 通過大資料與智慧演算法,對電池健康狀態(SOH)和剩餘電量(SOC)進行精准預測,將準確率提升至99%以上
  • 聯動車內空調、熱泵系統,實現動態熱管理,讓能量使用更高效(比亞迪、特斯拉等已部署類似系統)
  • 支持V2G(Vehicle to Grid)車網雙向能量交互,未來可在用電高峰反向供電,變身“移動儲能站”
     

可以說,電池的價值已經不再侷限於“供能”角色,而是在邁向更高級的形態——成為智慧能源網路中的一個關鍵節點。

結語

掌握電動出行的未來,不是堆晶片、拼電池,而是理解以下三件事:資料流程就是血液,網路就是神經系統;交互即連接,智慧座艙是用戶關係中樞;電流就是生命力,電源管理是持續進化的能源演算法。

這場技術變革的背後,關鍵往往不在於“看得見”的硬體比拼,而在於“看不見”的系統架構、演算法能力與平臺整合能力。作為全球領先的技術分銷商和解決方案提供商,安富利持續深耕智慧座艙、ADAS輔助駕駛、車身控制與三電系統等關鍵領域,為客戶提供不同的創新解決方案,助力客戶從複雜系統中解構難題,重構價值,攜手邁向智慧汽車的新階段。
 

 

2506-下一代電動汽車比拼的,不僅僅是電池

Display portlet menu

2506-下一代電動汽車比拼的,不僅僅是電池

Display portlet menu
相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
基於英飛淩車規級WiFi6/6E和TRAVEO™ T2G車規MCU的智能駕艙方案
2025年6月10日
安富利推出搭載英飛淩車規級WiFi6/6E&Bluetooth 二合一集成晶片(CYW89570XR)無線模組和英飛淩,TRAVEO™ T2G車規MCU的智慧駕艙解決方案。
electric vehicle dashboard
What does the future of automotive technology look like?
By Jamie Pederson   -   2022年5月9日
The automotive industry is becoming more technologically advanced at a fast pace from comfort and infotainment to advanced safety systems. This article explores the trends as vehicles become data centers on wheels.

2506-下一代電動汽車比拼的,不僅僅是電池

Display portlet menu
相關活動

未找到相關活動