2503-evtol-fuels-the-low-altitude-economy

Display portlet menu

2503-evtol-fuels-the-low-altitude-economy

Display portlet menu

eVTOL助力“低空经济”蓬勃发展

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

有关数据表明,中国的eVTOL(电动垂直起降飞行器)产业规模在2023年就已经达到9.8亿元,2024年eVTOL产业规模继续大幅提升。预计到2026年,中国在该领域市场规模将达到95.0亿元。 这一高速增长主要得益于相关领域的技术创新、城市空中交通(UAM)需求的增长以及环保政策的推进。从应用场景来看,未来eVTOL设备将主要用于城市间快速通勤、高效灵活的物流配送以及应急响应公共服务等领域。


eVTOL对内部配件和操管系统提出全新需求

作为新一代城市低空交通的关键设备,eVTOL就像是飞行的座舱或者飞行的汽车。因为需要高效、精准、可靠地完成每次飞行任务,由此eVTOL对其内部零配件性能(例如“三电”即电池、电机、电控)和操控管理系统(飞控/飞管系统)的能力都提出了全新的需求。

在电池的性能和管理方面,动力电池的能量密度决定了eVTOL的续航能力和有效载荷。同时,eVTOL对于电池承受高放电倍率的能力要求也非常严格。基于eVTOL对电池性能水平的要求,相应的电池管理系统(BMS)也至关重要。通过优化电池管理系统,可以实时监测电池的状态,包括电压、电流、温度等参数,并根据监测结果进行智能管理和控制,确保电池在安全范围内工作,防止电池过充、过放、过热等现象的发生。

电机是 eVTOL 电动化动力系统的重要组成部分。动力电池或燃料电池的电能是通过电机驱动涵道风扇或旋翼,电机的功率密度直接影响着飞行汽车的有效载荷能力,电机的大范围变工况动力输出能力、可靠性和环境适应性,是决定eVTOL动力特性和安全性的重要因素。eVTOL对电机效率和转矩密度的要求较高,永磁同步电机是电推进动力系统很具前景的方案。相比于直流电机和感应电机,永磁同步电机具有功率密度高、调速范围广、电磁转矩大等优势,并且其保持全扭矩的能力,非常适合 eVTOL 在起飞和着陆阶段的动力要求。

eVTOL电机控制器主要用于调节推进电机的转速和转矩,其控制响应精度直接影响飞行器推力控制精度。现有飞机器上的功率变换器很多是硅基电力电子器件,较低的结温以及难以大幅降低的通态损耗和开关损耗,不适应飞行器电机系统高速、高频化的发展趋势。而碳化硅器件具有高工作温度、高开关频率、低通态损耗、热传导率好、可靠性高等优点,因此能够大幅提高eVTOL电机系统的效率和功率密度,简化散热冷却系统。

除了功率电子、电力电子等方面的技术革新,eVTOL也需要实现低空交通的数字化和智能化发展。飞行控制系统是eVTOL的核心子系统,可以说是飞行器的“大脑”,提供飞行器的感知、控制和决策,包括模型算法、软件、硬件、机电等方面的技术,也包括网络通信、导航系统等。未来,飞行控制和飞行管理系统的综合化设计将成为发展趋势,自主/自动飞行也将成为eVTOL的必备功能。eVTOL还将通过具有高带宽数据传输能力的高性能传感器技术和通信网络,实现多源信息融合,从而具备更加强大的全面态势感知和飞行决策能力。

 

eVTOL fuels the rapid ascent of the Low-Altitude Economy


安富利创新产品与解决方案满足eVTOL应用所需

作为领先的技术分销商和解决方案供应商,安富利在eVTOL应用领域拥有多样化产品及解决方案。在eVTOL的“三电”应用技术中,安富利提供的SiC MOSFET方案可用于主驱逆变器功率模块,能够满足eVTOL飞行器对高效、高功率密度、耐高温电驱系统的需求; BMS相关方案能够为eVTOL设备的电池性能提供更优化的保障,确保电池组在运行过程中的安全与稳定; 动力电机驱动方案设计能够实现对SiC/IGBT模块、栅极驱动器和微控制器的快速评估,用于eVTOL飞行器的动力电机驱动;电机控制方案采用FOC矢量控制算法,可为eVTOL飞行器实现高性能电机控制。

为满足eVTOL的数字化与智能化发展需求,安富利提供不同层面的可以交付的产品组合,包括采用恩智浦77GHz雷达模组、安森美图像传感器模组的解决方案,以及基于恩智浦平台的驾驶员监控系统(DMS)、智能座舱、控制网关等。安富利推出的工业级无线通信模块ADRS1000™具有低功耗、高性能、高性价比的特点,能够充分满足eVTOL在飞行控制、数据传输、远程监控等方面的通信需求,实现飞行器与地面控制中心、其他飞行器等之间的高效、稳定通信。

eVTOL电动垂直起降飞行器作为低空经济的重要载体,正在迎来快速发展的机遇。在应用场景多样化以及产业链协同演进等趋势下,企业将能够通过完备的产品与解决方案,进一步推动eVTOL和低空经济的发展。

 

 

2503-evtol-fuels-the-low-altitude-economy

Display portlet menu

2503-evtol-fuels-the-low-altitude-economy

Display portlet menu
相关文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
不止SiC,电动汽车中的“无名小辈”
2024年11月15日
SiC器件正在为电动汽车充电开启一个全新的时代,而无源元件如MLCC则为这一变革提供了坚实的支撑。通过合理选择和优化无源元件,可以进一步提升充电系统的效率、可靠性和性能。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
最潮的打工人,已经开始骑电单车了
2024年10月15日
安富利将借助在电动汽车充电领域的成功经验,围绕ADAS和高效EV充电器两大核心技术,为Ebike的普及和性能提升提供全方位的支持,让更多人享受科技的魅力,感受自由骑行的乐趣。

2503-evtol-fuels-the-low-altitude-economy

Display portlet menu
相关活动

Plugin:Localize provider="Global Asset Library/Localizations/General" key="No+related+events+found"]