202006 如何打得赢未来的战疫之四个故事

Display portlet menu

202006 如何打得赢未来的战疫之四个故事

Display portlet menu

未来的“战疫”,如何打得赢?这四个故事告诉你~(上)

A group of colleagues working in a computer security room having a discussion

2020年,一场突如其来的新冠疫情让我们猝不及防,很多人正常的生活不得不按下了“暂停键”。通常在如此巨大的危难之后,大家总少不了事后的“复盘”,所谓痛定思痛,找到未来可以避免或减轻这种痛楚的良方。而在此次新冠“战疫”尚未结束之时,这样的思考已经开始。
 
在各种反思之中,人们普遍聚焦的一个“痛点”就是——平日里我们所依赖,甚至是引以为傲的现代健康医疗体系,在新冠病毒这样的突发公共卫生事件的冲击下,其脆弱的一面暴露无遗。医患比例的失衡,检测诊断和信息采集处理的滞后……这些痛苦的经历,让人们不禁去认真思考“应该如何重构未来的健康医疗体系”。这不仅仅是应对当下疫情的亡羊补牢之策,更是未雨绸缪,为未来其他不可预知的“战疫”,构筑健康安全防线的必要之举。
 
在诸多思考中,利用物联网技术,实现医疗资源更高效的配置,覆盖更广泛的人群,实现更便捷的诊疗服务,成为一个重要的路径。而想要实现这样的目标,其中一个关键的思路,就是要让以往集中在医院等专业医疗机构中的医疗资源,能够“下沉”到最终用户端,通过专业医疗设备的“平民化”,让以往那些难以企的健康医疗服务及变得触手可及。
 
实际上此前,围绕这一设想的尝试从未停止过,只不过今天的新冠疫情使人们试水新模式的愿望变得更为迫切,而且对于其成功率也有了更多的苛求。
 
但地球人都知道,一种新模式的成功需要有诸多因素的加持。仅从技术角度来看,从一个好的创意到实际能够规模商用的产品,中间就遍布着各种沟沟坎坎,一不留神,就可能让你从“先驱”变成“先烈”。
 
如何能够规避这些风险,增加我们在未来“战疫”中的胜算?从以往一些成功的案例中,或多或少我们可以找到一些启示。今天,我们就通过对医疗健康领域,安富利合作伙伴的四个成功案例的剖析,窥探一下其中的玄机。
 

故事一:一个关键的相机模块

 
乳腺癌是女性健康的一块“暗礁”,早发现、早治疗,被认为是提升乳腺癌治愈率的关键法则。以往女性的乳腺检查,都是要到专业的健康机构通过专业的医疗设备来进行,因为过程“麻烦”也就影响了检查的频次,但正是这检查之间的时间差,往往会给疾病以可乘之机,贻误最佳治疗的时机。
 
为此,一家波兰的公司Braster S.A.提出了一种大胆的构想——利用一种便携的设备捕获显示温度异常的乳腺组织热成像图像,并通过液晶屏直观地显示出来,这样就可以让用户在居家日常生活中进行自我检查,及时发现癌细胞存在的迹象,尽早开展治疗。
 

How to win future battles against disease

图1, Braster Pro便携式乳腺检查仪(图源:Braster)
 
产品开发成功后,经过临床试验,证明这是一种有效,而且100%安全、无辐射、无痛的便捷自我检查方式,因此很快就得到了市场的肯定。而伴随着机会而来的也有新的挑战——2016年初,Braster S.A.与荷兰一家产品设计公司签约,从原型到量产将采用他们的设备;与此同时Braster S.A.也已经向投资者承诺产品将在年底全面投放市场……时间非常紧。
 
但是从样机和试产,到批量的商用交付之间还是有一道不小的鸿沟的。当时Braster S.A.所面临的一个最大的挑战就是需要尽快找到一款合适的相机模块,因为这是决定图像采集质量的关键,必须能够满足产品的技术和指标要求。而当时由于工期紧迫,如果Braster S.A.按部就班地进行选料、评估、定型、量产,肯定是不行的。这时,他们找到了安富利比利时公司。
 
接到客户的需求之后,安富利仔细分析了这一特殊嵌入式视觉解决方案的设计要求,为了提供最佳图像质量反复研究了不同的相机模块。最终,安富利向Braster S.A.团队推荐了一家老牌相机模块制造商,他们可以根据准确的技术指标定制相机模块,并针对其应用要求进行全面优化,而且具备成本优势……这个燃眉之急,终于解决了!
 
看似一个简单的相机模块选型,但是放在急迫的情形下,想要做出正确的技术决策,难度可想而知。而在这个案例中,安富利丰富的产品组合,以及专业的经验,在关键的时刻起到了关键的作用,成了决定性的“关键先生”。正是基于这次成功的合作,Braster S.A.公司得以将产品从波兰推向更广泛的海外市场,迈向更大的成功。
 
 

故事二:“粘合”创新的技术与创新的产品

 
让专业的诊疗设备“平民化”,是“故事一“中Braster S.A.团队创意的精髓。在现实中,有类似想法的人并不少,比如加拿大的Clarius公司,只不过他们的目标是将我们熟悉的、以往需要装载在医院手推车中运送的超声波检查设备,能够“放进”用户的口袋中,并通过智能手机进行操作并将影像显示出来。如果能够实现,必将对60亿美元超声波行业市场产生深刻的影响。
 
不过Clarius公司知道,毕竟这是一个专业的医疗设备,不是一个仅靠创新的概念和迷人的外观设计就能打动用户的,它必须“完美”。
 
“嘿,有什么最新、最好的技术可以用于这种新型超声波?哪些技术能帮我设法把那一大堆东西压缩到智能手机那样的大小?”这是Clarius公司见到安富利团队说的第一句话。因为他们发现,原本医疗器械的开发就充满了挑战,小巧的外形让整个工作变得更加复杂,再往下走,已经超出公司内部资源可以支撑的能力范围,所以需要更强的外援加入。
 
在反复和持续的沟通中,安富利不断基于自己的专业经验为Clarius提供最新的技术方案,去推动他们这个具有颠覆性的设计创意的实现。比如在确定系统设计最关键的分析和加速芯片时,安富利向Clarius公司推荐了Xilinx公司的Zynq All Programmable SoC,这个采用FPGA架构的双核微处理器,内置了CPU、DSP、ASSP以及混合信号功能,可以完美地实现系统小型化设计的需要。
 
更为关键的是,Clarius公司由此也结识了Xilinx公司Zynq平台背后的开发团队,甚至可以借助安富利与Xilinx之间的关系,接触到一些尚未向一般公众公开的技术,并获得更有竞争力的价格。这无疑加速了Clarius公司手持式无线超声波扫描器的产品落地,实现可行、可用、可售的目标。
 
图2, Clarius公司手持式无线超声波扫描器(图源:Avnet)
 
总是能够在客户面临挑战的时候,提出一种逾越障碍的创新解决方案,还能够注入自己的专业经验——这就是Clarius公司在合作中,对于安富利这家“端到端”的技术分销商最深的印象。而安富利提供的各种创新技术,也确实与Clarius“愿意尝试新技术”的个性相吻合,因为他们想做的不仅仅是满足今天的需求,还要为明天做好准备。
 
如今,Clarius无线超声波扫描器现已在全球范围内销售,应用日趋广泛——它既可能在加拿大滑雪胜地用于现场诊断,也可能出现在海地的小村庄用于对新生儿进行Zika病毒研究。让手持式无线超声波扫描器变得像听诊器一样,成为每名执业医师案头必备的“神器”——,Clarius正在离这一梦想越来越近。
 
创新的概念需要创新技术来赋能,这是众所周知的定律,但是二者的“结合”不是自然而然的,中间需要一种高效、可靠的“粘合剂”做媒介。在这个故事中,安富利的角色恰恰就是这样一种“粘合剂”。
 
未来的健康医疗体系的构建,就是上面这样一个个成功案例一点一滴叠加的结果。在下一期的文章中,我们将分享更多的成功案例,让大家共同品味应该如何打开“脑洞”去创意,并让这些创意成为现实。

202006 如何打得赢未来的战疫之四个故事

Display portlet menu

202006 如何打得赢未来的战疫之四个故事

Display portlet menu
相关文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
安富利推动IoMT医疗物联网创新,助力诊疗与保健模式变革与发展
2025年1月14日
作为技术创新领域的领导者,安富利将继续探索IoMT的无限可能,为构建更智能、更互联的医疗保健未来贡献力量。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
“声”活新体验:AI声纹识别技术,让家更懂你
2024年9月16日
声纹识别技术自20世纪四五十年代起步,最初应用于电话系统,并在21世纪迎来飞速发展。

202006 如何打得赢未来的战疫之四个故事

Display portlet menu
相关活动
移动医疗的应用和设计
Date: 2020年7月22日
Location: 网络研讨会