為什麼邊緣人工智能如此重要

Display portlet menu

為什麼邊緣人工智能如此重要

Display portlet menu

為什麼邊緣人工智能如此重要

group of young people at office table discussing project

早在幾年前,在房屋、汽車甚至手機中配備私人助理的概念,還是個是科幻小說的情節—它可以識別您的聲音來播放您喜歡的音樂、商店、監控身體健康狀況、控制家庭自動化並且處理各種生活瑣事。但自從Apple在2011年推出Siri以來,具備數位助理的人工智能(AI)連接設備的數量大幅度地成長,目前包括Amazon的Alexa、微軟的Cortana以及三星的Bixby等。

當連網設備失去網路連接時,我們的生活肯定會被打亂。用於語音識別的AI在雲運行,因此沒有網路就表示沒辦法提供語音協助。為了保護我們連接的設備,難道沒有互聯網連接,設備就無法在本地端處理工作了嗎?事實上,如果將AI置於邊緣,這就可以實現。

雖然將邊緣AI應用於數位助理是一種可能的用途,但這個技術將對許多行業產生深遠的影響,包括運輸、國防、製造業和醫療保健等。邊緣AI將如何改變這些行業,它為什麼如此重要呢?

 

什麼是邊緣人工智能

邊緣AI是指可以在硬體設備本地端處理AI算法。處理的算法使用來自設備的數據(信號或感測器數據)。而使用邊緣AI的設備無需連續連接到雲即可正常運行,因為它無需互聯網即可獨立處理數據和做出決策。

 

邊緣人工智能讓智能更接近所需要的位置:設備

為了在邊緣使用人工智能,設備除了包含最初設計用來執行其工作的零組件外,還要必須具備微處理器、感測器和AI算法。

其中一個範例是一種電池供電的設備,該設備可以連接到雲,但在微處理器上運行的邊緣AI軟體應用可以即時處理數據。產生的數據就在設備上進行分析,並且存儲在本地。必要時,設備可以連接到雲並通過互聯網傳輸其數據,以實現冗餘存儲和長期分析。如果設備持續地將數據傳輸到雲,則電池壽命將受到負面影響。在這個簡單的例子中,邊緣AI可以延長設備的電池壽命。

 

機器學習基礎:訓練和推理

任何基於機器學習之解決方案的兩個主要階段是訓練和推理。

訓練:在此階段中,將大量已知數據提供給機器學習算法,使其學習該做什麼。利用這些數據,算法可以產出包含其學習結果的「模型」。此階段就處理能力而言,要求極高。

推論:是設備將學習到的模型與新數據一起使用,來推論它該識別的。簡而言之,設備會解讀正在詢問的內容,然後完成被要求的工作。

訓練階段中的「已知數據」稱為標記數據。這表示著每段數據(例如聲音,圖像等)都有一個描述其內容的標籤。語音識別AI經過數千小時的標記語音數據訓練,以便從口語句子中提取文本。然後可以使用自然語言識別將文本轉換為計算機可以理解的命令。

一旦完成訓練,設備就需要處理能力的一部分來執行推理階段;這主要是因為推理是使用一組輸入數據,而訓練通常需要大量的樣本。用於推理的生產模型也是凍結的,意指無法再學習,並且可能刪除了無關的功能,也針對目標環境仔細地優化。最終結果是它可直接在嵌入式設備上運行。決策能力位於設備裡面,因此可使其具有自主性。這就是的邊緣AI。

 

設備上邊緣人工智能的硬體挑戰

如同許多新概念一樣,邊緣AI背後的技術已經存在了一段時間:機器學習算法在計算機和智能手機中很常見,而且運作得很好。然而對於嵌入式設備是如何呢?這些工具和硬體現在可以組合在一起,成為一個有意義的解決方案,這主要歸功於:

• 設備處理能力的提高以及更多可用的模組,為AI圖形處理單元(GPU)和特定應用積體電路(ASIC)提供了硬體加速。

• 不斷改進AI算法模型及其性能。

• 工具和資源的品質使數據科學家、AI專家和開發人員研究過程更加輕鬆。

現在,我們不僅可以在超級計算機中整合AI功能,還可以在汽車、智能手機、網頁、Wi-Fi路由器、工廠機器人或是從小型到大型,從簡單到復雜的各種應用程序中整合AI功能。

 

在設備上有效地嵌入推理需要什麼?

關於邊緣AI,首先要選擇正確的硬體。邊緣設備上的AI推理可以在多個種硬體上執行。

CPU: 在智能手機和嵌入式設備上,最近推出的任何Arm CPU(Cortex-A7及更高階版本)都具有在邊緣處理AI的能力。這可能不是最快或最有效的解決方案,但通常是最簡單的。常用的是TensorFlow Lite軟體,可提供大型TensorFlow框架中的關鍵功能。

GPU: 對GPU(圖形處理器)開箱即用的支援會有所不同,但通常會提供較大數據吞吐量,進而可提供出色的推理頻率和較低的延遲。GPU還能從CPU移除的大量工作負載,可提高整體運行速度和效率。

AI 專用硬體: ASIC和張量處理單元(TPU)。這些硬體組件提供了最有效的AI解決方案,但通常價格昂貴且較難設計。

進一步來分析GPU和AI專用硬體。

一種可能性是利用GPU的處理能力和並行能力。人工智能就像一個擁有數百個神經元的虛擬大腦:它看起來很複雜,但其實是由許多簡單的元素組成(如神經元)。這就是GPU成為重點的地方。簡單且獨立的運行將應用於屏幕上的每一個單點(像素或頂點)。大多數機器學習框架(例如TensorFlow,Caffe,AML等)設計為利用適當的硬體。而幾乎所有GPU都可用來完成這些工作。

另一個解決方案是整合專用硬體。透過定制的硬體來加速機器學習,如 AI專用芯片和AI ASIC。Google推出了Edge TPU,Arm推出了機器學習和物體偵測處理器;英特爾,微軟和亞馬遜也都在開發自己的解決方案。當前,最好的選擇即是使用您的AI工具集所支援的GPU。

雖然目前邊緣AI是一個熱門話題,但它不會只是一時的流行,因為邊緣AI可以帶來真正的價值。

 

採用邊緣人工智能的好處

1. 離線可用性/延遲: 如果無論條件和連網狀態如何都需要使用應用程序,就必須在本地端處理智能。由於遠端的蜂巢式數據不穩定,或是DDoS攻擊(分散式阻斷服務)等許多因素,可能會導致延遲或完全失去連接。這對於基於雲端的解決方案而言,是一個巨大的問題及挑戰。但是,如果智能是在本地的設備上做維護,則無需擔心。

2. 降低雲服務成本: 雲服務很方便,因為它的可擴展性和可用性,但這也表示會產生相當高的經常性成本;此成本通常隨著解決方案的廣泛採用而增加。這些成本是在產品的整個生命週期內產生的。但是,如果是出售運行AI的獨立設備,則可大幅降低其經常性成本和基礎架構需求。

3. 限制連網成本: 頻寬和蜂巢式數據也十分昂貴。僅發送AI的計算結果給雲做長期分析使用,而在本地處理數據資料,則可以大大地節省成本。如關於視訊安全的解決方案,megabytes之多的視訊資料將轉換為幾個bytes。

4. 合規性和機密資訊: 當可以在本地收集和處理關鍵訊息時,為什麼還要透過互聯網發送重要資訊呢?這並不意味著應減少對設備安全性的重視,而是可以少點擔心並使客戶也放心。

5. 反應時間十分重要: 在本地收集和處理數據可以加快反應時間,從而提高安全性、性能和用戶體驗。

6. 綠色意識: 在設計高效率的AI設備時,本地處理數據絕對有意義。中小型物聯網設備每天將傳輸約1MB的數據,大致相當於20克的二氧化碳。以每年復利計算,10,000台設備,將造成多達80噸的二氧化碳污染。在本地處理數據可汙染縮減到1噸以下,這對地球環境才是有益的。而基於視訊或圖像的解決方案會產生更大的影響。

 

邊緣人工智能的限制

邊緣AI是比雲端AI整合更新的技術,並且本質上具有一定的局限性。以下列出了一些限制和風險。

1. 具有邊緣功能的設備: AI需要整合至一個設備上。可以是像智能手機這樣的移動設備,也可以是與自動駕駛汽車一樣大的設備。無論在哪裡,設備都必須能夠有效地運行AI解決方案。

2. 性能受到設備的限制: 邊緣設備和大量的虛擬服務器相比,具有較少的處理能力。因此,從一開始就確定反應時間和解決方案的複雜性來進行正確的設計是非常重要的。

3. 需要連接性來更新模型: 儘管推理速度很快,訓練通常也是一個漫長的過程,甚至在功能強大的專用硬體上也是相同。這就是為什麼需要在專用機器上執行而不能在設備等級別的設備上執行的原因。每隔一段時間後,將需要更新模型來識別新的句子、支援新場景、執行新功能等;部署此更新的最有效方法是使用空中下載(OTA)機制。

 

採用邊緣人工智能可帶來效率和新機遇

以下為邊緣AI如何影響變化的幾個例子。

工業應用:

• 大大減少了設備故障和停機時間;這部分估計每年造成500億美元的損失。

• AI能源管理可在製造過程中平均降低20%的能源消耗。

• 使用本地端AI的智能監控,可以快速識別和解決生產問題。

運輸應用:

• 24/7/365可以運行,可最大化設備的投資回報率。

• 減少人工成本。

• 估計可減少60%的有害排放量。

邊緣AI是許多AI服務的下一步。高度的可用性、數據安全性,以及減少延遲和節省成本是未來AI系統的關鍵優勢。無論是公司還是個人,現在都是擁抱此邊緣AI的好時機。儘管有些人可能認為技術尚未成熟,但是它正在迅速發展與融合。只需有限的投入,就可以進行實驗和實施概念驗證,從而在全球採納此技術前就可以獲得競爭優勢。有鑒於AI和IoT指數級的增長,邊緣AI的成長是必然的,這絕對是個絕佳的投資機會。

 

了解安富利如何協助您實施邊緣AI。立即與我們聯繫。

為什麼邊緣人工智能如此重要

Display portlet menu

為什麼邊緣人工智能如此重要

Display portlet menu
相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
DeepSeek引爆AI熱潮,邊緣智慧決勝未來
2025年5月10日
如何將強大的AI能力從雲端成功遷移至實際應用,尤其是在資源受限的邊緣環境中,已成為技術領袖們亟待攻克的戰略要地。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
看不見的它,正改變著人們的生產效能和生活體驗
2025年4月15日
面對環境隱形智慧領域的發展契機,安富利推出的AVT9152 模組結合了BLE(低功耗藍牙技術)、LTE-M、NB-IoT和GPS技術,非常適合低功耗和小尺寸物聯網應用,

為什麼邊緣人工智能如此重要

Display portlet menu
相關活動
Avnet/ Renesas AI webinar
Date: 2020年7月15日
Location: Webinar