2410-最潮的打工人,已經開始騎電動自行車了

Display portlet menu

2410-最潮的打工人,已經開始騎電動自行車了

Display portlet menu

最潮的打工人,已經開始騎電動自行車了

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

最近,Ebike在中國紅起來,成為不少都市人上班和週末出遊的新寵。或許很多人對Ebike還感到陌生,但在歐洲,Ebike早已普及。在今年的世界移動通信大會(MWC 2024)上,就有廠商展示了5G電動自行車,吸引了眾多參觀者的目光。

什麼是Ebike?

Ebike,也就是電動自行車,有別於傳統的電動車,電單車的外觀和自行車類似,不同的是電單車搭配了電池電機及電控系統。

那為何不直接買個電動車?

首先,Ebike具有運動屬性,可以同時滿足鍛煉和代步的需求。現市面上的電動車,幾乎無法實現蹬車前進,電單車以一種新的定義在運動健康的賽道脫穎而出。

其次,Ebike續航里程可達50-80公里,完全能滿足日常通勤的需求。在一些環境特殊的位置,例如很多海邊的公園是不允許電動車進入的,但是Ebike則可以自由馳騁,更加便捷。

再者,Ebike的設計時尚多樣,成為街頭一道靚麗的風景線。這是很多騎車愛好者的重要考量因素。近幾年騎車兼運動的觀念,也讓Ebike更加火紅。

總體而言,Ebike的門檻還是相對比較高,它增加了電池、電機和電控系統,所以價格上還相對較高,幾乎都在美金一千五百元以上。
 

告別“電量焦慮”!Ebike快充讓你說走就走

與電動汽車一樣,Ebike的潛在用戶也會考慮充電的問題,一般電動自行車充電需要 6~10小時,這樣漫長的充電時間,對於追求效率的現代人和上班族確實是個難題!快充會是Ebike普及的關鍵。

其實,快充技術已經不是什麼難事。快充技術的實現依賴於幾個關鍵技術:

高功率充電器:快充充電器能夠提供更高的充電功率,通常比傳統充電器的功率高出數倍甚至更多。這使得電動自行車可以在短時間內完成大部分電池的充電。

高能量密度電池:現代電動自行車通常配備高能量密度的鋰離子電池,這種電池不僅輕量化,還能在較短時間內存儲更多電能,適合快速充電的需求。

智慧充電管理系統:智慧管理系統可以監控電池的充電狀態和溫度,確保在快充過程中電池安全並保持長壽命。

安富利針對像Ebike這樣的輕型電動車市場趨勢推出了600W/2000W LEV充電器解決方案,該方案能夠優化充電流程,在提供更快充電速度的同時,有效降低能量損耗,從而進一步提升整體效率。

此外,電池標準化也很關鍵,需要建立統一的電池標準,方便不同品牌的電動自行車使用同一套換電系統。合理規劃充電樁的佈局,確保充電樁的覆蓋範圍和充電功率滿足需求。

想像一下,在午休時間或工作間隙,你就能為愛車“滿血復活”,繼續開啟你的騎行之旅。
 

“卷”起來了!ADAS讓Ebike安全又拉風

安全是另一大困擾著騎行者的問題,每天我們身邊都有無數騎行事故發生。不過,隨著ADAS技術的普及與進步,電動自行車也將變得更加“聰明”。

ADAS,即高級駕駛輔助系統,是新能源車的專屬“黑科技”,如今隨著在汽車領域的普及,它也開始在電動自行車上展露頭角。
 

e-bike and man read information

那麼,電動自行車如何玩轉ADAS呢?

想像一下,當你騎行在道路上時,車子能自動識別前方的障礙物,並在碰撞即將發生時發出警報或自動刹車;當有車輛或行人進入你的盲區時,系統會及時提醒你;夜間騎行時,車子還能自動調節燈光的亮度,增強你的視野;如果你不小心偏離了車道,車輛還會發出警報來提醒你。這些智慧功能不僅大幅提升了騎行的安全性,還讓騎行體驗變得更加輕鬆和愉快。

引入ADAS技術後,電動自行車將顯著提高騎行的安全性和舒適度,減少意外風險。未來,它們還會與智慧手機、智慧家居等設備無縫連接,提供更多的功能和個性化的服務。
 

結語

Ebike不僅僅是一種交通工具,更是一種生活方式。它代表著一種健康、環保、時尚的生活態度。從長遠發展來看,Ebike零排放,對環境友好。安富利將借助在電動汽車充電領域的成功經驗,圍繞ADAS和高效EV充電器兩大核心技術,為Ebike的普及和性能提升提供全方位的支援,讓更多人享受科技的魅力,感受自由騎行的樂趣。

 

2410-最潮的打工人,已經開始騎電動自行車了

Display portlet menu

2410-最潮的打工人,已經開始騎電動自行車了

Display portlet menu
相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
eVTOL助力“低空經濟”蓬勃發展
2025年3月15日
從應用場景來看,未來eVTOL設備將主要用於城市間快速通勤、高效靈活的物流配送以及應急回應公共服務等領域。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
不止SiC,電動汽車中的“小兵”
2024年11月15日
SiC器件正在為電動汽車充電開啟一個全新的時代,而無源元件如MLCC則為這一變革提供了堅實的支撐。通過合理選擇和優化無源元件,可以進一步提升充電系統的效率、可靠性和性能。

2410-最潮的打工人,已經開始騎電動自行車了

Display portlet menu
相關活動

未找到相關活動