2503-eVTOL助力“低空經濟”蓬勃發展

Display portlet menu

2503-eVTOL助力“低空經濟”蓬勃發展

Display portlet menu

eVTOL助力“低空經濟”蓬勃發展

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

有調查指出,中國的eVTOL(電動垂直起降飛行器)產業規模在2023年就已經達到9.8億元,預計到2026年,中國在該領域市場規模將達到95.0億元。 這一高速增長主要得益於相關領域的技術創新、城市空中交通(UAM)需求的增長以及環保政策的推進。從應用場景來看,未來eVTOL設備將主要用於城市間快速通勤、高效靈活的物流配送以及應急回應公共服務等領域。


eVTOL對內部配件和操管系統提出全新需求

作為新一代城市低空交通的關鍵設備,eVTOL就像是飛行的座艙或者飛行的汽車。因為需要高效、精准、可靠地完成每次飛行任務,由此eVTOL對其內部零配件性能(例如“三電”即電池、電機、電控)和操控管理系統(飛控/飛管系統)的能力都提出了全新的需求。

在電池的性能和管理方面,動力電池的能量密度決定了eVTOL的續航能力和有效載荷。同時,eVTOL對於電池承受高放電倍率的能力要求也非常嚴格。基於eVTOL對電池性能水準的要求,相應的電池管理系統(BMS)也至關重要。通過優化電池管理系統,可以即時監測電池的狀態,包括電壓、電流、溫度等參數,並根據監測結果進行智慧管理和控制,確保電池在安全範圍內工作,防止電池過充、過放、過熱等現象的發生。

電機是 eVTOL 電動化動力系統的重要組成部分。動力電池或燃料電池的電能是通過電機驅動涵道風扇或旋翼,電機的功率密度直接影響著飛行汽車的有效載荷能力,電機的大範圍變工況動力輸出能力、可靠性和環境適應性,是決定eVTOL動力特性和安全性的重要因素。eVTOL對電機效率和轉矩密度的要求較高,永磁同步電機是電推進動力系統很具前景的方案。相比於直流電機和感應電機,永磁同步電機具有功率密度高、調速範圍廣、電磁轉矩大等優勢,並且其保持全扭矩的能力,非常適合 eVTOL 在起飛和著陸階段的動力要求。

eVTOL電機控制器主要用於調節推進電機的轉速和轉矩,其控制回應精度直接影響飛行器推力控制精度。現有飛機器上的功率變換器很多是矽基電力電子器件,較低的結溫以及難以大幅降低的通態損耗和開關損耗,不適應飛行器電機系統高速、高頻化的發展趨勢。而碳化矽器件具有高工作溫度、高開關頻率、低通態損耗、熱傳導率好、可靠性高等優點,因此能夠大幅提高eVTOL電機系統的效率和功率密度,簡化散熱冷卻系統。

    除了功率電子、電力電子等方面的技術革新,eVTOL也需要實現低空交通的數位化和智慧化發展。飛行控制系統是eVTOL的核心子系統,可以說是飛行器的“大腦”,提供飛行器的感知、控制和決策,包括模型演算法、軟體、硬體、機電等方面的技術,也包括網路通信、導航系統等。未來,飛行控制和飛行管理系統的綜合化設計將成為發展趨勢,自主/自動飛行也將成為eVTOL的必備功能。eVTOL還將通過具有高頻寬資料傳輸能力的高性能感測器技術和通信網路,實現多源資訊融合,從而具備更加強大的全面態勢感知和飛行決策能力。

 

eVTOL fuels the rapid ascent of the Low-Altitude Economy


安富利創新產品與解決方案滿足eVTOL應用所需

作為領先的技術分銷商和解決方案供應商,安富利在eVTOL應用領域擁有多樣化產品及解決方案。在eVTOL的“三電”應用技術中,安富利提供的SiC MOSFET方案可用於主驅逆變器功率模組,能夠滿足eVTOL飛行器對高效、高功率密度、耐高溫電驅系統的需求; BMS相關方案能夠為eVTOL設備的電池性能提供更優化的保障,確保電池組在運行過程中的安全與穩定; 動力電機驅動方案設計能夠實現對SiC/IGBT模組、柵極驅動器和微控制器的快速評估,用於eVTOL飛行器的動力電機驅動;電機控制方案採用FOC向量控制演算法,可為eVTOL飛行器實現高性能電機控制。

為滿足eVTOL的數位化與智慧化發展需求,安富利提供不同層面的可以交付的產品組合,包括採用恩智浦77GHz雷達模組、安森美圖像感測器模組的解決方案,以及基於恩智浦平臺的駕駛員監控系統(DMS)、智慧座艙、控制閘道等。安富利推出的工業級無線通訊模組ADRS1000™具有低功耗、高性能、高性價比的特點,能夠充分滿足eVTOL在飛行控制、資料傳輸、遠端監控等方面的通信需求,實現飛行器與地面控制中心、其他飛行器等之間的高效、穩定通信。

eVTOL電動垂直起降飛行器作為低空經濟的重要載體,正在迎來快速發展的機遇。在應用場景多樣化以及產業鏈協同演進等趨勢下,企業將能夠通過完備的產品與解決方案,進一步推動eVTOL和低空經濟的發展。

 

2503-eVTOL助力“低空經濟”蓬勃發展

Display portlet menu

2503-eVTOL助力“低空經濟”蓬勃發展

Display portlet menu
相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
不止SiC,電動汽車中的“小兵”
2024年11月15日
SiC器件正在為電動汽車充電開啟一個全新的時代,而無源元件如MLCC則為這一變革提供了堅實的支撐。通過合理選擇和優化無源元件,可以進一步提升充電系統的效率、可靠性和性能。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
最潮的打工人,已經開始騎電動自行車了
2024年10月15日
安富利將借助在電動汽車充電領域的成功經驗,圍繞ADAS和高效EV充電器兩大核心技術,為Ebike的普及和性能提升提供全方位的支援,讓更多人享受科技的魅力,感受自由騎行的樂趣。

2503-eVTOL助力“低空經濟”蓬勃發展

Display portlet menu
相關活動

未找到相關活動