2506-基于英飞凌车规级WiFi6/6E和TRAVE T2G车规MCU的智能驾舱方案

Display portlet menu

2506-基于英飞凌车规级WiFi6/6E和TRAVE T2G车规MCU的智能驾舱方案

Display portlet menu

基于英飞凌车规级WiFi6/6E和TRAVEO™ T2G车规MCU的智能驾舱方案

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

汽车座舱即车内驾驶和乘坐空间,智能座舱是指配备了智能化和网联化的车载产品,从而可以与人、路、车本身进行智能交互的座舱,是人车关系从工具向伙伴演进的重要纽带和关键节点。

随着无线通信、AI算力、多模态交互等技术的集中爆发,智能座舱不仅改变了汽车的内部空间布局,更推动了汽车产业向电动化、网联化、智能化的全面转型。

据行业研究机构预测,2025年全球智能座舱市场规模将突破600亿美元,市场潜力巨大。在此背景下,安富利推出基于高通SA8295核心板,搭载英飞凌车规级WiFi6/6E&Bluetooth 二合一集成芯片(CYW89570XR)无线模块和英飞凌,TRAVEO™ T2G车规MCU的智能驾舱解决方案。

该方案提供多方面的信息娱乐体验。具有无线连接功能,高级人机界面 (触摸、语音)。网络安全可在互联环境中保护隐私并抵御攻击。方案包含英飞凌TRAVEO™ T2G车规级MCU,车规级Wi-Fi和 Bluetooth® 二合一芯片,安全IC,内存解决方案和电源产品,可实现下一代设计和强大的汽车连接。
 

核心器件说明:

车规级MCU:MCU 采用了英飞凌 TRAVEO™ T2G 家族中CYT4BB系列,CYT4BB支持双核, 250 MHz Arm® Cortex®-M7 、和用于加密的 Arm® Cortex®-M0+,配备I/D cache、4 MB flash、256 KB work flash、768 KB SRAM存储。电源电压范围为2.7 V至5.5 V,接口包括多达8通道CAN FD、11通道SCB、16通道LIN-UART、eMMC、SMIF和10/100以太网。包含带有 3通道 Tx 和 3通道 Rx 的 I2S/TDM 增强了这些 MCU 的音频功能。封装范围从 100-引脚 TEQFP、144-引脚 TEQFP、176-引脚 TEQFP 到 272-球 BGA 不等。

连接和通信:车规级无线解决方案采用CYW89570XR模组,AIROC™CYW89570XR是一个设备家族,支持2x2 + 2x2 RSDB,双频/三频,IEEE 802.11ax兼容Wi-Fi 6/6E,和蓝牙®/蓝牙®低功耗6.0与LE-Audio。

CAN 收发器采用了TLE9255WLC,采用微型 TSON-14 封装,支持CAN部分网络(CAN PN)和CAN FD,最高可达2 MBit / s,具有CAN FD容限模式的唤醒帧检测功能等。

电源供电:英飞凌SBC(TLE9273QX)、PMIC 等电源产品支持可靠的电源。USB-C PD 控制器支持快速充电(高达 100 W),具有一流的互操作性,并符合各种移动设备的要求。

存储:S25FL512S 是基于专有MIRRORBIT™技术的Quad SPI (QSPI) NOR闪存,对于汽车应用,器件具有AEC-Q100认证,温度可达+125°C,并提供各种密度和引脚数封装选项。


方案特点

1. 功能已经实现座舱娱乐、导航、无线通信。

  • 蓝牙电话接听、音乐播放 ,在线视频播放 ,蓝牙手柄操控内置游戏 
    支持最新一代蓝牙音频技术LE Audio

    Infineon smart vehicle solution
  •  “WIFI”: WLAN连接/热点设置 ,CarLife/ CarPlay实现双投屏
  •  在线视频播放/游戏播放(支持一个预装游戏)

    Infineon smart vehicle solution


2.基于可实现同等性能水平的前提下进行无线方案直接的对比英飞凌无线方案具成本优势,我们的方案可以提供如下功能
 

Infineon smart vehicle solution 


 

2506-基于英飞凌车规级WiFi6/6E和TRAVE T2G车规MCU的智能驾舱方案

Display portlet menu

2506-基于英飞凌车规级WiFi6/6E和TRAVE T2G车规MCU的智能驾舱方案

Display portlet menu
相关文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
下一代电动汽车比拼的,不仅仅是电池
2025年6月10日
在电动出行(e-mobility)的新时代,掌控一辆车的,不再是发动机,而是数据、算法与电流的流动。
electric vehicle dashboard
What does the future of automotive technology look like?
By Jamie Pederson   -   2022年5月9日
The automotive industry is becoming more technologically advanced at a fast pace from comfort and infotainment to advanced safety systems. This article explores the trends as vehicles become data centers on wheels.

2506-基于英飞凌车规级WiFi6/6E和TRAVE T2G车规MCU的智能驾舱方案

Display portlet menu
相关活动

Plugin:Localize provider="Global Asset Library/Localizations/General" key="No+related+events+found"]