2506-下一代电动汽车比拼的,不仅仅是电池

Display portlet menu

2506-下一代电动汽车比拼的,不仅仅是电池

Display portlet menu

下一代电动汽车比拼的,不仅仅是电池

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

在燃油车时代,我们谈论的是发动机的声浪、机械结构的精妙。而在电动出行(e-mobility)的新时代,掌控一辆车的,不再是发动机,而是数据、算法与电流的流动。

过去十年,我们见证了电动汽车电池技术的突破。但下一个十年,决定哪家车企能在智能电动时代胜出的,是三大核心能力:车载数据网络的重构、智能座舱的进化、电源管理的智能化。

5G-V2X的革命性突破

5G-V2X(5G Vehicle-to-Everything)是一种基于5G网络实现的车辆到一切通信技术,涵盖车辆与车辆(V2V)、车辆与基础设施(V2I)、车辆与行人(V2P)以及车辆与云端(V2C)的交互。研究表明,5G-V2X提供超低延迟(1毫秒级)、高带宽(1Gbps以上 )和增强的可靠性,远超之前的专用短程通信(DSRC)技术。

但这不是单纯的“连接快了”,而是——

  • 安全提升:实时数据共享能预警潜在危险,如前方车辆急刹或路况变化,降低事故风险。
  • 交通效率:通过协调车辆运动,优化交通流,减少拥堵。例如,5GAA(5G汽车协会)指出,这技术支持复杂消息交互,适用于L1至L5级自动驾驶。
  • 自动驾驶潜力:5G-V2X为高等级自动驾驶提供必要的数据支持,特别是在复杂城市环境中。

 
The Race to the Next Generation of EVs 
 5GAA制定的高级驾驶用例和连接技术路线图

这不仅仅是车联网,这是在用5G-V2X为汽车建造一张“神经网络”。智能汽车不是独立进化,而是联网进化。5G-V2X,是它迈向群体智慧的第一步。

智能座舱:不是屏幕的堆叠,而是人机交互的新纪元

我们见过太多的“平板车”——中控大屏、贯穿屏、副驾娱乐屏,似乎屏越多,座舱越智能。但真正的智能座舱,不是硬件拼接,而是以“理解用户”为核心的人机交互操作系统(Cockpit OS)。

智能座舱正迈入“感知驱动+语义理解”的时代。基于声音+视觉+姿态+表情的多模态融合交互系统,正逐步替代传统UI操作逻辑。更重要的是,GPT技术的落地让车载大模型成为可能。我们正在构建座舱数字分身:能记住用户喜好、驾驶习惯、家庭成员、甚至情绪变化。

想象一下,未来你对车说“导航去妈妈家,顺路帮我买一束玫瑰”,车辆不仅能理解意图,还能联动地图、电商、座舱氛围系统、驾驶风格,自动执行。

这是从“智能车机”到“有灵魂的伙伴”的跨越。

电源管理:不只是“续航焦虑”的解药,而是能量智能调度系统

一辆电动汽车中,电池几乎是最大的成本和最复杂的系统。如何提升续航、降低能耗、保障安全?答案不仅在于电池材料,更在于电源管理的系统级智能优化。

传统BMS(电池管理系统)关注的是“测温、测压、平衡”。而新一代智能BMS系统,是一个融合热管理、电池健康预估、负载调度的AI控制中枢。
 


The Race to the Next Generation of EVs 

这一系统的几个关键能力正在重塑电动车的能量逻辑:

  • 通过大数据与智能算法,对电池健康状态(SOH)和剩余电量(SOC)进行精准预测,将准确率提升至99%以上
  • 联动车内空调、热泵系统,实现动态热管理,让能量使用更高效(比亚迪、特斯拉等已部署类似系统)
  • 支持V2G(Vehicle to Grid)车网双向能量交互,未来可在用电高峰反向供电,变身“移动储能站”

可以说,电池的价值已经不再局限于“供能”角色,而是在迈向更高级的形态——成为智能能源网络中的一个关键节点。

结语

掌握电动出行的未来,不是堆芯片、拼电池,而是理解以下三件事:数据流就是血液,网络就是神经系统;交互即连接,智能座舱是用户关系中枢;电流就是生命力,电源管理是持续进化的能源算法。

这场技术变革的背后,关键往往不在于“看得见”的硬件比拼,而在于“看不见”的系统架构、算法能力与平台整合能力。作为全球领先的技术分销商和解决方案提供商,安富利持续深耕智能座舱、ADAS辅助驾驶、车身控制与三电系统等关键领域,为客户提供不同的创新解决方案,助力客户从复杂系统中解构难题,重构价值,携手迈向智能汽车的新阶段。

 

2506-下一代电动汽车比拼的,不仅仅是电池

Display portlet menu

2506-下一代电动汽车比拼的,不仅仅是电池

Display portlet menu
相关文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
基于英飞凌车规级WiFi6/6E和TRAVEO™ T2G车规MCU的智能驾舱方案
2025年6月10日
安富利推出基于高通SA8295核心板,搭载英飞凌车规级WiFi6/6E&Bluetooth 二合一集成芯片(CYW89570XR)无线模块和英飞凌,TRAVEO™ T2G车规MCU的智能驾舱解决方案。
electric vehicle dashboard
What does the future of automotive technology look like?
By Jamie Pederson   -   2022年5月9日
The automotive industry is becoming more technologically advanced at a fast pace from comfort and infotainment to advanced safety systems. This article explores the trends as vehicles become data centers on wheels.

2506-下一代电动汽车比拼的,不仅仅是电池

Display portlet menu
相关活动

Plugin:Localize provider="Global Asset Library/Localizations/General" key="No+related+events+found"]