为互联设备构建正确的安全基础

探索如何使用 安富利和 ON Semiconductor 的先进软件和硬件让您的下一个物联网解决方案成为现实。
让您的产品更智能的策略
互联性对于大多数现代设备至关重要。如今,不仅计算机、智能手机或平板电脑具有互联性,电视机、婴儿监视器、恒温器、医疗设备、汽车甚至飞机都已互联。
麦肯锡公司研究表明,到 2025 年,物联网(IoT)市场预计将达到 11 万亿美元。在这样一个具有庞大潜力的市场中,如果您将物联网功能添加到产品中,将能轻松见证业务发展。
随着互联性的提高,安全性问题也日益增多。您将会面临哪些安全风险,如何减轻这些风险?
通过 安富利和 ON Semiconductor 让您的物联网解决方案成为现实。要了解更多信息,请单击此处。
安全性和可靠性是物联网的制胜法宝
互联设备需要建立身份和来源证明,以便做出可靠性的决定:如何与其他设备和服务提供商进行合适地数据共享及控制 — 这一过程定义为身份验证。
身份验证是安全性的关键方面,可确保对可信代理的稳健访问并轻松识别可疑活动。采用产品级身份验证,克隆和可疑代理将不会被验证,因此会被拒绝访问网络和设备。对于汽车、工业、医疗保健和航空等对人类和环境安全至关重要的应用领域而言,这一点尤其重要。
对于任何互联设备,必须在设计过程的早期阶段就纳入严谨的安全计划。如果到设计过程结束时才考虑,可能会导致项目进度延迟、增加成本并在设备安全性方面造成无法预料的漏洞。计划周密的安全性能从一开始就帮助设备正常运行,避免潜在的昂贵诉讼,并防止因黑客入侵而对公司的品牌形象造成不利影响,从而发挥强大的价值。
安全编程与安全配置:正确的解决方案
防止设备和软件遭受知识产权 (IP) 盗窃、克隆和恶意系统黑客攻击的最佳方式是什么?
与设备安全性相关的两个主要解决方案是:安全编程和安全配置。哪种方案最适合您的应用?两种解决方案都能提供安全解决方案,但您会发现两者之间存在一些关键差别。
安全编程
首先,安全编程需要在设备本身之外生成/获取所有数据,从而增加了破坏这些数据的机会。除某些现场可编程门阵列 (FPGA) 和片上多处理器系统 (MPSoC) 外,安全编程可通过设备上的软件提供安全性。这可以保护设备上的固件,但不能为某些网络攻击(例如伪造和过度构建)提供足够的保护。
编程中的软件缺陷和错误是黑客不断利用的漏洞。一旦基于软件的安全性受到威胁,系统便几乎无法恢复。
安全编程适用于不需要高级安全性的低层级应用程序,或者在故障不会对人员或财产造成损伤的情况时。它也适用于专门设计用于提供安全性而无需与编程系统进行双向通信的设备。安全编程不依赖于其他硬件,因此节省了一些成本,但牺牲了一些安全性。
安全配置
安全配置采用了额外的硬件,以便为设备的整个生命周期提供最佳安全保护。尽管额外硬件需要成本,但价格通常非常合理,并且可以帮助公司避免因黑客入侵而造成的昂贵诉讼费用和品牌损害。
安全配置还可以提供固件保护,并可预防过度构建、伪造和防止软件编程漏洞。将信任根锚定于硬件可对设备软件和操作起到保护作用。基于硬件的安全性还可以防止未经授权的代码读取,并且能更灵活地抵御物理攻击。对于受到威胁并可能会造成人员伤害、财产损失、敏感数据或知识产权损失的设备,安全配置为之提供了关键防护。
通过与安富利和 ON Semiconductor 等值得信赖的全球技术伙伴合作,您可以更好地将宝贵资源重点用于知识产权创新和其他可产生强大竞争优势的领域。我们通过设计优化为您提供支持,既能帮助您加快产品上市时间,又能让您的产品在市场中脱颖而出。与安富利建立合作关系,便可实现先进互联设备的安全可靠运行,从而改善业务成果和客户旅程。
探索我们设计用于引导您从概念走向产品发布的大量资源,进一步了解 安富利和 ON Semiconductor 如何为您的物联网应用赋予能量。