2504-目に見えない力が、働き方と暮らしを進化させる

Display portlet menu

2504-目に見えない力が、働き方と暮らしを進化させる

Display portlet menu

目に見えない力が、働き方と暮らしを進化させる

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

環境知能の役割

環境知能は、さまざまな製品に小型のスマートタグやセンサーを組み込むことで実現され、大規模かつ低コストでの追跡・センシング機能を可能にします。環境知能により、製品やデバイスがユーザーのニーズや意図を積極的に検知し、パーソナライズされたサービスを提供できるようになります。環境知能のプロセスを通じて、人と機械のやり取りがより自然でシームレスになり、ユーザーによる面倒な操作も必要なくなります。
 
家庭においてはスマート家電の自動調整を実現し、製造現場では部品や機器の保守管理を支援します。小売業では顧客への製品提案、物流では輸送状況のモニタリング、医療では症状の早期検知や自己管理支援、インフラ分野では都市施設のスマート運用に貢献します。

まとめると、環境知能は、製品の製造から業務効率、サービス能力に至るまで、企業や組織のあらゆる側面の改善を支援します。最終的にはエンドユーザーである人々が、日常生活の中でより大きな利便性と快適さを享受できるようになるのです。

多面的な技術革新が環境知能をさらに発展

超低コストの小型スマートタグとセンサーに依存する環境知能は、大量のセンサーデータを効率的に処理できるシステム設備やプラットフォームを必要とし、環境や物体の状態へのリアルタイム検知・分析によって、設備がユーザーのニーズを積極的に予測して対応することができます。環境知能を搭載した製品に使用されるセンサーは、今後より高感度、高精度、多様になり、より多くの環境パラメータと物体の特性を検知できるものと見込まれます。例えば、温度、湿度、位置、光学、圧力などのセンサーに加えて、将来的には匂いや材質など、より複雑な特性を検知できるセンサータイプも登場する可能性があります。

スマートタグとセンサーによる大量データの生成、送信、分析処理、システム応答を実現するには、効率的な通信ネットワークが必要です。環境知能の接続ネットワークには、省電力広域(LPWA)、Bluetooth(BLE)、Wi-Fi、超広帯域(UWB)、衛星、セルラーネットワークなど、複数の通信技術における革新と統合が求められます。その中に特に注目すべきは、センチメートル単位の高精度な位置推定機能を実現し、より高いセキュリティレベルとデータ帯域幅を備えた最新のBluetooth 6.0バージョンです。最新のBluetooth 6.0は、センチメートルレベルの位置精度を実現し、セキュリティやデータ帯域幅を向上させました。さらに、接続の安定性と伝送距離を高めつつ、消費電力と干渉を大幅に低減しています。これらの技術の進歩により、従来LPWAが直面していた断片化の課題に効果的に対処し、環境知能の発展に一段と安定的で信頼性の高いネットワークサポートを提供することができます。

The Invisible Force Improving the Way We Work and Live


インターネットを介して収集された大量のセンサーデータは、リアルタイムにクラウドに送信され、分析・記録されます。柔軟な拡張性、自動化されたリソース管理、データの高速処理、豊富なアプリケーションインターフェイスを提供するクラウドプラットフォームは、さまざまなアプリケーションニーズに迅速に対応できます。クラウドコンピューティングプラットフォームのデータ保存、リソース共有、分析エンジン、人工知能技術を通じて、監視データの予測分析と総合的な評価を実現し、意思決定のための科学的根拠を提供します。

データの計算および分析プロセスでは、環境知能が人工知能技術と深く統合され、よりスマートな意思決定と自動化操作を実現します。例えば、機械学習アルゴリズムにより、デバイスがユーザーの行動パターンや好みを自動的に学習し、よりパーソナライズされたサービスを提供できるようになります。

環境知能分野における発展機会に対して、アヴネットは豊富で革新的な製品とソリューションを提供しています。アヴネットが発表したAVT9152モジュールは、BLE(低消費電力Bluetooth)、LTE-M、NB-IoT、GPS技術を組み合わせ、低消費電力で小型のIoTアプリケーションに非常に適しているほかに、IoT製品開発に高い柔軟性と拡張性をもたらします。

 The Invisible Force Improving the Way We Work and Live
AVT9152

アヴネットは、産業用カメラ、マシンビジョン、生体認証などの分野に使用できる、onsemiのスマート検知技術Hyperluxプラットフォームに基づく視覚センシング製品シリーズも提供しています。また、Ultra96-V2開発ボードをベースに、アヴネットはonsemiセンサーに基づく双眼カメラ拡張ドーターカードを設計しました。IAS画像センサーモジュールを活用することで、画像センサーアプリケーションの開発負荷を大幅に軽減し、組込みビジョンの実装をより簡単に実現できます。デバイスに強力なローカルデータ処理能力を持たせるために、アヴネットは革新的なEdgeboard AI Boxソリューションを発表しました。このソリューションは、ファンレス設計とコンパクトな外観を採用しています。環境知能システムに接続した後、AIアルゴリズムをデバイス上で直接実行することで、大量のセンサーデータへの効率的な処理や、システムのコンピューティングと分析性能および応答速度の向上を実現し、データセンターへの依存を軽減できます。

多分野における多面的な技術革新とアプリケーション開発により、環境知能が人々の仕事と生活を自然に変え、より良い統合を実現しつつあります。人々の仕事と生活は、環境知能技術の発展に伴ってより良くなるでしょう。

 

お役立ちリンク

2504-目に見えない力が、働き方と暮らしを進化させる

Display portlet menu
関連記事
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
AIの未来は“エッジ”にあり
2025年5月15日
AI技術が進化し、環境配慮が求められる時代において、エッジデバイスはよりインテリジェントな世界を実現する強力な推進力となります。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
アヴネット、産業オートメーションとスマートな未来を実現する多機能ロボットを推進
2025年2月15日
歩みを止めない技術進歩を見据え、多機能ロボットが将来の産業や日常生活でますます重要な役割を果たすようになるでしょう。

2504-目に見えない力が、働き方と暮らしを進化させる

Display portlet menu
関連記事
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
AIの未来は“エッジ”にあり
2025年5月15日
AI技術が進化し、環境配慮が求められる時代において、エッジデバイスはよりインテリジェントな世界を実現する強力な推進力となります。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
アヴネット、産業オートメーションとスマートな未来を実現する多機能ロボットを推進
2025年2月15日
歩みを止めない技術進歩を見据え、多機能ロボットが将来の産業や日常生活でますます重要な役割を果たすようになるでしょう。

2504-目に見えない力が、働き方と暮らしを進化させる

Display portlet menu
関連イベント
関連イベントはありません