Featured
次世代EVへの疾走 - 技術革新の最前線
2025年6月16日
eモビリティの未来の鍵となるのは、データストリーム、アルゴリズム、電流という3つの概念の融合をいかに理解し、活かすかです。
Featured
AIの未来は“エッジ”にあり
2025年5月15日
AI技術が進化し、環境配慮が求められる時代において、エッジデバイスはよりインテリジェントな世界を実現する強力な推進力となります。
Featured
目に見えない力が、働き方と暮らしを進化させる
2025年4月15日
環境知能分野における発展機会に対して、アヴネットは豊富で革新的な製品とソリューションを提供しています。
Featured
eVTOLが牽引する『低高度経済』の急成長
2025年3月17日
将来のeVTOL機器は、主に都市間の迅速な通勤、効率的で柔軟な物流配送、公共サービスへの緊急対応などの分野に使用されます。
Featured
アヴネット、産業オートメーションとスマートな未来を実現する多機能ロボットを推進
2025年2月15日
歩みを止めない技術進歩を見据え、多機能ロボットが将来の産業や日常生活でますます重要な役割を果たすようになるでしょう。
Featured
アヴネット、IoMT技術革新の推進により、診療やヘルスケアモデルの変革と開発をサポート
2025年1月15日
アヴネットは、技術革新のリーダーとして、IoMTの無限の可能性を追求し続け、よりスマートで接続性の高い医療・ヘルスケアの構築に貢献してまいります。
Featured
エッジAI によるスマートファクトリー化
2024年12月16日
As the core driving force behind the industrial intelligent transformation, edge AI is rapidly becoming the key to more efficient and intelligent manufacturing processes.
Featured
SiCだけではない、EVを動かす「黒子」たち
2024年11月15日
SiCデバイスは、今まさにEV充電の新時代を切り開こうとしています。そして、この変革をがっちりと支えるのがMLCCをはじめとする受動部品です。
Featured
E-bike: 通勤者に広がる新たなトレンド
2024年10月15日
アヴネットは、E-bikeの普及と性能向上を全面的に支援することで、より多くの人にテクノロジーの魅力と自由なサイクリングの楽しさを感じていただけるよう努めてまいります。
Featured
「スマートホーム」における AI音声認識技術
2024年10月1日
1940年代から1950年代に登場した音声認識技術は、当初電話システムに使用され、その後21世紀になって急速に発展するようになりました。
Featured
4Dレーダー:ADAS分野における新世代のセンシング技術
2024年9月1日
NOAを実現する3つの主要なセンシング技術(カメラレンズ、ミリ波レーダー、レーザーレーダー)には、それぞれに長所と短所があり、相互補完することができます。
Featured
産業デジタル化を実現する3つの技術トレンド
2024年8月1日
産業経営のデジタル化が今日の市場で注目を集めています。
Featured
多様な技術の融合により、スマート医療の新しい時代を切り開く
2024年7月1日
人口高齢化が世界全体の大きな課題となりつつあり、高齢者の健康モニタリングや健康づくりをいかに効果的に実施するかが極めて重要になっています。 このような状況を踏まえて、体
Featured
充電インフラの整備で持続可能な技術発展を牽引
2024年5月15日
そして、EV(電気自動車)の「エネルギー補給場所」である充電インフラは、その技術の奥行きと成熟度が、EVの普及と応用を直接左右します。
Featured
AI TRiSMがAIの未来のために信頼の基盤を築く方法
2024年4月23日
大規模な生成AIモデルであるChatGPTの急速な開発は、その無限の可能性とそれがもたらす重大なリスクの両方から、最近脚光を浴びています。
Featured
IoTの3大課題(電源、ソフトウェアの断片化、展開)を解決
2024年3月28日
公共交通機関から日常生活の細部まで、未来の都市がどのようになるか疑問に思ったことはありませんか? 簡単に言うと、モノのインターネット(IoT)です。
Featured
グリーンエネルギーへの転換期にある家庭用蓄電システム
2024年3月6日
世界のエネルギー市場は重要な過渡期にあります。従来のエネルギー源、特に化石燃料は、環境に大きな影響を与えます。地球規模の温室効果ガス(GHG)の主な発生源であり、
Featured
コボット: ファクトリーオートメーションの新たな寵児
2024年2月2日
インダストリー4.0の登場により、工場の自動化は製造業の発展にとって重要な要素となっています。自動化は生産性を向上させ、生産性は収益性を高めます。
Featured
よりスマートなデジタル時代におけるプログラマブル技術の重要性
2024年1月10日
モノのインターネット(IoT)が成長し続ける中、無数のワイヤレス・デバイスの相互接続性により、前例のないレベルの自動化とデータ交換がもたらされました。
Featured
機器製造業はどのようにIoTのトレンドに参加していますか?
2023年12月11日
今日のテクノロジーは飛躍的に成長しています。モノのインターネット(IoT)は、深い接続性と独創的な処理能力により、この革命の原動力となっています。機器製造メーカーは岐路に�
Featured
心拍をモニターし、健康を守りましょう
2023年11月6日
心拍計は、心臓の活動を追跡・モニターするための実用的で便利なツールです。
Featured
専用5Gネットワークが開く新しい世界
2023年10月5日
モバイル・ネットワークの第5世代である5Gは、無線通信技術における最新の発展です。5Gはその速度、容量、遅延、機能のすべてが大幅に向上しています。
Featured
持続可能な未来のための産業用エネルギー貯蔵
2023年9月7日
持続可能な開発についてどうお考えですか?グリーン化、再生可能資源へのシフト、環境保護、クリーンエネルギーの活用、リサイクルはすべて、持続可能な開発という...
Featured
EVと電磁両立性の追求
2023年8月8日
暑い夏、中国の長江デルタにあるハイテク工場では、オートメーションを使って効率的に製品を生産している。そこに雷が落ち、工場内の通信回線にダメージを与える電磁障害が発生。
Featured
メタバースを想像してみよう
2023年7月7日
バーチャルリアリティとフィジカルリアリティの融合。アイデアが発想され、生まれ、テストされ、強化されるイノベーションの坩堝......。 でも、メタバースって何?
Featured
ワイヤレス充電は、私たちを自由にする!
2023年6月12日
IoT(Internet of Things)の進展に伴い、私たちはますますテクノロジーに依存するようになりました。あなたも充電ケーブルが絡まってしまったことがあるのではないでしょうか。
Featured
品質とパフォーマンスを向上させるエンジン、産業用クラウドプラットフォーム
2023年5月12日
産業用クラウドプラットフォームは、決して新しい概念ではありません。近年、パーソナライズされた製品やサービスに対する人々の需要が高まり、企業のデジタル化が加速し
Featured
EV(電気自動車)の持続可能性ロードマップ
2023年4月11日
新エネルギー自動車産業の発展とともに、電気自動車に乗り換える家庭が増えています。炭素排出量が少なく、ランニングコストが低いことを考えると、簡単な選択です。
Featured
診断用ウェアラブル機器:設計課題およびチャンス
2023年3月3日
診断用ウェアラブル機器の設計分野は、小型化の維持、消費電力の抑制、データの整合性とコストに関わる懸念に至るまで、複雑さを極めています。
Featured
持続可能なエネルギーは、どのように世界に貢献できるか
2023年2月6日
持続可能なエネルギーとは、「今の世代だけでなく将来の世代のニーズにも対応できる」エネルギーおよび技術を意味します。 再生可能エネルギーは、「クリーンエネルギー」と呼ばれることもあり、通常、絶えず補充される天然資源から生み出されます。 風力エネルギー、水力エネルギー、太陽エネルギー、海洋エネルギーなどの再生可能エネルギー源は、化石燃料よりも環境にやさしく持続可能とみなされています。 エネルギー自給を実現し、拡大する世界のエネルギー需要を満たし、温室効果ガスの排出による気候変動の脅威を和らげるためには、より持...