2502-安富利推動多功能機器人賦能工業自動化與智慧未來

Display portlet menu

2502-安富利推動多功能機器人賦能工業自動化與智慧未來

Display portlet menu

安富利推動多功能機器人賦能工業自動化與智慧未來

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

在科技的前沿,多功能機器人(Polyfunctional Robots)正逐漸成為工業和生活場景中的關鍵力量。這些機器人不僅能夠執行多項任務,而且正在逐步取代那些只能執行單一任務的特定機器人,從而提高效率和投資回報率(ROI)。據Gartner預測,到2030年,80%的人類將每天與智慧型機器人互動,而目前這一比例還不到10%。

在機器人構造系統中,電機是機器人執行系統的關鍵元件,負責機器人的移動和控制,甚至能進行非常複雜的醫療手術等操作。機器人選用的電機及其驅動方案,在很大程度上決定了機器人的精度、速度以及其他重要的性能屬性。

多功能機器人需要執行多種複合型任務,因此要求其具備優秀的能效水準以確保足夠的工作時長;同時又需要在不同任務之間無縫切換,就要求機器人有更高的智慧化水準;機器人還不能因為任務繁多而設計得體型過於龐大,這就要求它具有更好的集成化水準。與這些相契合的是,作為機器人執行系統能力核心的電機驅動技術,也需要在高能效、智慧化和集成化方面表現出色。

由此可見,採用卓越的電機驅動解決方案,對於多功能機器人發揮出色性能和解決任務能力來說至關重要。安富利在電機驅動領域擁有優秀的方案和豐富的最佳實踐,能夠為客戶提供器件供應、集成化設計能力、產品創新與研發以及定制化服務,説明他們快速開發和部署電機驅動與控制等相關產品。

 

Polyfunctional robots empower industrial automation and daily life

安富利在電機控制解決方案和機器人系統整體性能提升等方面,擁有眾多優秀的解決方案:

  • 實現可靠和高效率的電機控制
    在工業和物聯網市場需要更安全、更有效率的電機控制解決方案,得以在系統中保持高準確性和可靠性。安富利提供的RT1021伺服電機控制方案採用恩智浦先進的Arm® Cortex®-M7 核心處理器,來提供高CPU性能和即時反應。用RT1021伺服電機控制搭配磁性編碼器RAMK060的伺服電機,可以檢測機械臂的位置,並將機械角位置轉換為高精准度的電信號,非常適用于高性能應用場景。
     
  • 配有FOC演算法的伺服電機控制
    伺服電機控制器提供電機軸精確的角度定位,在智慧生產中扮演著非常重要的角色。安富利提供的STM32伺服電機控制器解決方案具備FOC演算法,可實現高效率、高可靠性和低雜訊的伺服位置控制。
     
  • 由FPGA邏輯實現電機控制
    安富利發佈的完整平臺包括了編碼器和FPGA實現的無感測器磁場定向向量控制,效率高、精度高,回應速度快,電機控制可以完全由FPGA邏輯實現。
     
  • 電機驅動與自主移動機器人感測器網路默契配合
    安富利在自主移動機器人(AMR)設計中,通過同步定位和地圖構建(SLAM)演算法,使用感測器資料創建機器人周圍環境的地圖。感測器網路通過視覺、光和聲音感測器,進行障礙物檢測和避障,以確保正確的方向和安全。在這些過程中,電機驅動系統與傳感網路的識別、判斷和決策回應等環節完美配合,從而更好地實現對AMR機器人運動和速度的監測和控制。
     
  • 工具與平臺整合顯著提高機器人性能
    安富利將Ultra 96-V2與官方的ROS(機器人作業系統)標準平臺機器人TurtleBot3整合在一起。TurtleBot3的核心技術是SLAM(同步定位與建圖技術)、導航和操控,非常適合用於自主安全機器人或家庭服務機器人的應用。安富利的Ultra 96-V2使用AMD SDSoC和Vivado HLS工具,在AMD可程式設計邏輯中加速SLAM演算法的計算密集部分,透過硬體加速器的ROS抽象層進行訪問。Ultra 96-V2與TurtleBot3整合在一起,可顯著提高機器人性能。
     

總體來說,高能效、智慧化和集成化是電機驅動技術的創新之道。安富利在這一領域致力於不斷提升其技術和服務水準,推動多功能機器人的發展和應用,為工業自動化和智慧未來賦能。隨著技術的不斷進步,我們有理由相信,多功能機器人將在未來的工業和生活中發揮更加重要的作用。

 

 

Helpful Links

2502-安富利推動多功能機器人賦能工業自動化與智慧未來

Display portlet menu

2502-安富利推動多功能機器人賦能工業自動化與智慧未來

Display portlet menu
相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
看不見的它,正改變著人們的生產效能和生活體驗
2025年4月15日
面對環境隱形智慧領域的發展契機,安富利推出的AVT9152 模組結合了BLE(低功耗藍牙技術)、LTE-M、NB-IoT和GPS技術,非常適合低功耗和小尺寸物聯網應用,
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
邊緣AI來襲:安富利幫助工業設備 “獨立思考”
2024年12月16日
邊緣AI作為推動工業智慧化轉型的核心力量,正在以驚人的速度嶄露頭角,成為實現更高效、智慧化生產的關鍵引擎。

2502-安富利推動多功能機器人賦能工業自動化與智慧未來

Display portlet menu
相關活動

未找到相關活動