2505-the-future-of-ai-is-at-the-edge

Display portlet menu

2505-the-future-of-ai-is-at-the-edge

Display portlet menu

DeepSeek引爆AI热潮,边缘智能决胜未来

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

2025年以来,DeepSeek发布的大模型热度居高不下,再次点燃了全球对人工智能的无限热情。深度学习模型以指数级速度膨胀,性能不断突破极限,成本效益也在向着更低的趋势发展,这为各行各业带来了颠覆性变革。然而,如何将这些强大的AI能力从云端成功迁移至实际应用,尤其是在资源受限的边缘环境中,已成为技术领袖们亟待攻克的战略要地。

边缘计算:AI落地的黄金赛道

边缘计算,这一颠覆性范式,将AI算法直接部署于物联网设备、传感器、本地服务器等边缘节点,而非依赖于遥远的云端。这种“近水楼台”的处理方式,实现了数据的实时响应,大幅降低了延迟,强化了数据安全,并显著减少了带宽消耗。从自动驾驶的毫秒级决策,到智慧城市的精细化管理,再到工业自动化的智能巡检,边缘计算的应用场景正以前所未有的速度扩张。

市场调研机构Allied Market Research的报告清晰地勾勒出这一趋势 :全球人工智能边缘计算市场规模在2020年已达90.9亿美元,预计到2030年将飙升至596.3亿美元,年复合增长率高达21.2%。这不仅是一组数字,更是边缘智能时代加速到来的强有力证明。

在这种高速发展的边缘计算市场背景下,硬件平台也开始加速向AI跃迁。安富利推出的MaaXBoard OSM93凭借其卓越的硬件配置,脱颖而出,成为构建高性能边缘AI解决方案的理想之选。
 

MaaXBoard OSM93: 为边缘AI应用提供强大动力

MaaXBoard OSM93搭载恩智浦(NXP)i.MX 93 SoC,集成双核Arm® Cortex®-A55(最高1.7 GHz)与Arm® Ethos-U65 NPU。这一黄金组合,不仅能流畅运行通用计算任务,更通过专用AI加速器,将机器学习(ML)和人工智能(AI)模型的推理速度提升至全新高度。1 GHz的Ethos-U65 NPU,以其大规模并行计算能力,使边缘设备具备了实时智能处理的“超能力”。

The Future of AI is at the Edge 
                                                 MaaXBoard OSM93

此外,该开发板还具有充足的内存,包括 2 GB LPDDR4 SDRAM、16 GB eMMC 5.1 闪存和 16 MB QSPI NOR 闪存。OSM 焊接在主SBC载板上,为三个 USB 2.0 端口、双 1 Gbps 以太网、MIPI-DSI、MIPI-CSI 以及带有 UART、SPI、I2C、I2S 和 GPIO 连接的标准 40 针接头提供附加接口。该载板还包括 JTAG、调试、ADC、CAN-FD、SAI 数字音频、两个 PDM 麦克风和一个 M.2 连接器的接口,可支持连接到 WiFi/BT.802.15.4 无线模块。

在数据隐私与设备安全日益重要的今天,MaaXBoard OSM93的EdgeLock安全区域,为AI任务构筑了一道坚不可摧的防线。可信的硬件隔离区,有效防止AI数据泄露与恶意攻击,确保设备在复杂环境下的安全可靠运行。
 

碳足迹下的边缘AI能效之道

在边缘AI的实战中,能效与性能同样重要。如何在高强度计算任务下,保持设备的“冷静”与“持久”,是决定应用成败的关键。

权威调研机构Gartner发布的《2025年十大战略技术趋势》报告 指出,碳足迹已成为IT组织必须正视的议题。AI训练、仿真、优化、媒体渲染等计算密集型应用,正成为企业碳排放的“头号大户”。为此,Gartner预测,到2020年代末,光学计算、神经形态计算、新型加速器等低功耗计算技术将迎来爆发。

像MaaXBoard OSM93就配备恩智浦PCA9451电源管理芯片,采用Energy Flex架构,实现了对不同处理域的精细化功耗控制,在性能与能耗之间取得了完美平衡。独立的应用域(Cortex-A55)、实时域(Cortex-M33)、Flex域(Ethos-U65 NPU),均可根据任务负载动态调整频率与电压,杜绝资源浪费,实现能效最大化。这样的精细化电源管理,不仅延长了电池续航,降低了设备过热风险,更大幅降低了整体功耗。
 

结语

未来,随着AI技术的普及和绿色计算理念的深入,边缘设备将成为推动智能世界发展的重要力量。它们将更好地满足不同行业的需求,并在不依赖传统云计算的情况下,依靠高效的电源管理和智能算法,提供持续、智能的服务。

 

Helpful Links

2505-the-future-of-ai-is-at-the-edge

Display portlet menu

2505-the-future-of-ai-is-at-the-edge

Display portlet menu
相关文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
看不见的它,正改变着人们的生产效能和生活体验
2025年4月15日
面对环境隐形智能领域的发展契机,安富利推出的AVT9152 模块结合了BLE(低功耗蓝牙技术)、LTE-M、NB-IoT和GPS技术,非常适合低功耗和小尺寸物联网应用。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
边缘AI来袭:安富利助力工业设备 “独立思考”
2024年12月16日
边缘AI作为推动工业智能化转型的核心力量,正在以惊人的速度崭露头角,成为实现更高效、智能化生产的关键引擎。

2505-the-future-of-ai-is-at-the-edge

Display portlet menu
相关活动
安富利/瑞萨电子人工智能在线研讨会
Date: 2020年7月15日
Location: 在线研讨会