IoTConnect®是将您的产品安全连接到云端的快速、可扩展的解决方案。安富利与 AWS 和微软合作,提供了基于AWS IoT和微软Azure的IoTConnect 服务。
安富利正在与业界领先的半导体供货商合作,使IoTConnect能够兼容目前市场上的所有技术先进、效能强大且功能齐全的微控制器。现在,您可以更直观地体验到IoT连接如何将您的产品提升到一个新的水平。
安富利的工程师创建了各种指南,快速演示了IoTConnect在一些IoT开发工具包和评估板上的运行情况。这些开发工具包和评估板是我们的供货商合作伙伴的最新产品。利用这些快速入门指南,您可以在几分钟内完成连接,而不是几个小时。
您无需注册云服务,无需设定工具链组态,也无需编写任何代码。如果您希望编译源代码,请查看开发者指南,以便快速设定您的开发环境,并开始构建您的应用。
IoTConnect 指南目前支持以下开发工具包:

ST Discovery套件(基於STM32U5 系列,用於IoT節點)
這款開發套件具有Wi-Fi、藍牙和多種感測器,並支持通過Arduino、STMod+和Pmod™介面進行擴展。工程師可以使用這款套件開發互聯裝置,如可穿戴感測器,以及智慧家居或智慧工業應用。
Microchip WFI32-IoT開發板
這款開發板具有PIC32MZ-W1 Wi-Fi 模組,帶有PCB天線和Trust&Go 硬體安全功能。它具有額外的介面,包括MikroBUS™,使開發者能夠快速添加感測器。因此,這款IoT開發平臺備受青睞。您可以使用板載溫度感測器和光感測器,快速創建一個智慧監測解決方案。
瞭解更多安富利MaaXBoard SBC(基於恩智浦i.MX 8M)
這款基於恩智浦i.MX 8M處理器的SBC,非常適用于邊緣智慧裝置。它提供了在地處理視頻和音訊的能力,並支援高級作業系統(Android、Windows 10 IoT Core、Linux)。
Renesas CK-RX65N雲套件(基於RX65N MCU組)
這款套件集成了RX65N MCU與LTE Cellular CAT-M1模組和乙太網連接模組。有了IoTConnect的支援,幾分鐘內就可以將現場捕獲的資料發送到雲端。
Infineon XENSIV套件(帶PAS CO2感測器)
XENSIV™互聯感測器套件是電池供電的IoT裝置的理想選擇。它體積小巧,但效性強大。這款套件具有Wi-Fi和藍牙連接功能,內置CO2感測器和OPTIGA™ Trust M安全裝置。這款套件與IoTConnect安全裝置管理功能配合使用,提供了對端到對端的安全IoT連接。
瞭解更多