Industrial-solutions-Custom Meta Tags

Display portlet menu

Industrial solutions Hero Banner

Display portlet menu

工业解决方案

Industrial-solutions-description

Display portlet menu

工业自动化和控制

我们专业从事各种工业应用,包括电机控制、智能仪表、家电控制、太阳能和风能应用及其它更多。

智能网络监控平台

安富利的AI BlueBox是Smart Edge网络监控平台的一部分,利用了深度神经网络压缩和硬件加速的深度学习技术。AI BlueBox支持来自RTSP摄像机和服务器的8个15fps的视频流。

精确的距离测量

安富利与合作伙伴携手,为您提供低功率飞时测距ToF传感器系统,使用高度灵敏的SPAD侦测以极高的速度准确测量距离。

134 Digital Visual Intercom_Grid

Display portlet menu

居家安全未来展望

安富利是可视对讲机及门铃解决方案的领导龙头,在注重价格的市场中,提供经济实惠的价格和优异的效能,专为超越模拟音频/视觉系统所设计。

139 SDSoC on Embedded Vision Kit_Grid

Display portlet menu

视觉进步的全新展望

作为一种引人注目的视频处理开发平台,安富利的SDSoC嵌入式视觉套件是一种出色地展示了FPGA系统如何实现各种不同的视频和图像处理应用。

更好、更聪明的摄影机模块

安富利的摄影机配备Ultra96-V2,为工程师和开发人员提供了概念验证开发。Ultra96-V2是 一款以ARM为基础的Xilinx Zynq UltraScale +™MPSoC开发板,基于Linaro 96Boards消费 者版本(CE)规范。

在工业4.0中前行

安富利的STM伺服马达控制器是一个伺服运动控制解决方案,适用于工业应用中的机器人、 自动化设备和伺服控制。

137 industrial networking_Grid

Display portlet menu

掌控工业网络

安富利发布的完整平台包括了编码器和FPGA实现的无传感器磁场定向矢量控制,效率高、精度高,响应速度快,电机控制完全由FPGA逻辑实现。

面向未来的视频监控

我们的MJPEG on Minized+ TDNext摄像头方案能帮助您实现具备Motion JPEG压缩引擎的完整视频链路系统和Wifi无线视频传输。

加速机器人技术的发展

如今,配备人工智能的机器人具有执行各种功能的能力。安富利将Ultra 96-V2与官方的ROS标准平台机器人TurtleBot3整合在一起。

在机器学习中取得领先地位

对于边缘网络上的机器学习,Xilinx提供了延迟、功耗、成本、灵活性、可扩展性和上市时间之间的最佳权衡。

138 Object Recognition Embedded Vision Kit_Grid

Display portlet menu

找出物体辨识的全新可能性

安富利物体辨识嵌入式视觉套件有助于加快设计周期,还可缩短上市时间,拥有全方位的效能,可提供从摄影机输入到屏幕输出的影片处理功能的端对端路线

Turning HMI Into a Competitive Edge_Grid

Display portlet menu

将HMI转化为竞争优势

安富利以市场领先的创新企业而闻名,不断树立人机界面领域的新标杆。安富利知名的HMI外设电路板与安富利i.MX6UL SOM能完美整合

及时迎接工业4.0

强大的通信网络对于工业4.0系统来说非常重要。因此,市场上迫切地需要一种能够满足最新时效性网络标准的工业网络平台。

Nuvoton IP Camera Platform_Grid

Display portlet menu

实现 IP 摄影机新设计

安富利提供完善的家用监控 IP 摄影机解决方案,让制造商在激烈的竞争中脱颖而出,不仅能实现创新,更能在市场上加速取得成功。

Ultra96 加速自主机器人发展

TurtleBot3 Burger是一款流行的机器人操作系统(ROS)平台,改装了Ultra96-V2板,升级了Raspberry Pi板的功能。