参考解决方案

有效利用太阳能

近年来,在利用可再生能源来提供动力方面,有了更大的进展。在可再生能源中,太阳能是最安全的,因为太阳光是大量可供使用的,并且有满足巨大电力需求的潜力。目前太阳能的实际应用之一是在印度的农业领域,在推广使用太阳能离网水泵来取代柴油水泵。为了满足这一需求,安富利提出了两个解决方案:以IPM为基础的解决方案,涵盖1Hp至3Hp的要求;以及以EasyPack为基础的解决方案,涵盖3Hp至5Hp的要求。
 
5Hp太阳能驱动器包含一个内置EEPROM的控制板,可用于存储单个或多个监视器的驱动器参数。各种驱动器的运行状况参数会显示在内置的LCD屏幕上。控制板还提供了多个隔离式套接字口,可透过RS232和RS485来满足市场需求。另外还包括一个网络适配器,用于收集数据来监视和分析太阳能水泵的使用。
Car driving at night with LED headlights

特色

  • RS232和RS485具备套接字口
  • 网络适配卡由隔离式RS485端口驱动
  • 隔离式I / O用于液位感测
  • 围绕iMotion控制器构建的控制板


应用

  • 太阳能板制造
  • 马达/水泵制造

 

Harnessing the power of the sun

 

联系安富利设计服务

如果您对此方案感兴趣,请联系我们,了解我们参考解决方案的最新资讯。

联系我们